This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6779A:数据表中的电阻器上拉

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6779A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/948287/msp430f6779a-resistor-pull-up-in-data-sheet

器件型号:MSP430F6779A

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

尊敬的先生或女士:

的 MSP430F6779A 数据表(SLAS982A)、第36页。

具有 R 上拉或下拉规格的应用、建议最小值为20k 欧姆、典型值为35k 欧姆、最大值为50k 欧姆。

我的问题是:

建议使用 R 上拉或下拉电阻、因为我们在选择 MCU I/O 引脚(MCU 中的内部电阻器)时需要使用外部上拉电阻器、还是该值为内部 MCU?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这些电阻器值用于内部电阻器(启用时)、而不是外部电阻器。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jame:

    非常感谢

    请注意、

    非特哈特