This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS54061:高芯片温度警报-但根据数据表,Tjmax 最高可达150C。

Guru**** 2832805 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/947803/webench-tools-tps54061-high-die-temp-alert---but-tjmax-can-according-to-data-sheet-be-up-to-150c

器件型号:TPS54061

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

尊敬的 Webench 支持团队。

 https://webench.ti.com/appinfo/webench/scripts/SDP.cgi?ID=5DD2BDD506BE440B 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    你是对的。 根据数据表、器件的工作温度应高达150摄氏度。 因此、如果器件温度超过150摄氏度、Webench 将无法通过设计。 在您的情况下、这只是 Webench 在125°C (非故障)下产生的警报、发出的信息是我们在更高温度下运行、但 Webench 允许针对此情况创建设计。 希望这能解释。 如有任何疑问、请告知我们。  

    此致、

    Bhushan   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Bhushan、

    有道理:-)