This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS560430:转换为.cir 文件的 TPS560430X TINA 模型不起作用

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/945393/tps560430-tps560430x-tina-model-that-converts-to-cir-file-not-working

器件型号:TPS560430

我从 此处下载了 TPS560430XDBVR 的 TINA 模型 、并按照步骤将其从 此处转换为与 LT SPICE 兼容的.cir 文件。 不过、SPICE 模型中似乎存在误差。 当我尝试使用此降压转换器运行 LTSPICE 模型时、我会遇到以下错误。

我无法调试宏文件、因为它是加密的。

有人能帮我解决这个问题吗?

我对 IC 的使用非常紧张。任何支持都将为我提供极大帮助。

谢谢、

Shubhangi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我认为我们的模型不能与 LTSPICE 配合使用。

    但是、我会找到负责的工程师并重新指导您的问题。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我将把这个移到 SPICE 小组中。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Shubhangi、

    我们将查看您的问题、并将很快返回给您。

    谢谢、
    JC