This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP22165:-是汽车产品吗?

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS59632-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/947778/pmp22165--is-it-automotive

器件型号:PMP22165

您好!

此参考设计在搜索中显示、适用于以下市场:

企业系统

汽车

然而、它中使用的组件并未针对汽车应用进行评级。

请您解释一下吗?

谢谢、

David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    你是对的。 此设计中使用的组件不适用于汽车。 如果您正在寻找符合汽车标准的多相降压控制 器、则可以考虑使用 TPS59632-Q1。

    此致、

    Pradeep