This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00909:3D 模型/步骤文件请求

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00909

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/947423/tida-00909-3d-model-step-file-request

器件型号:TIDA-00909

大家好、

我们可以 代表客户申请 TIDA-00909的 STEP 文件/3D 模型吗?


此致、

Jejomar



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jejomar、

    感谢您的检查。

    我对3D 步进模型的理解是、这些模型主要用于(机械) PCB 外设、例如开关、连接器和显示屏。

    我们使用 Altium Designer 完成了 TIDA-00909设计、并使用了相应 Altium Designer 库中的 IC、电阻器、电容器、连接器等组件。

    我们尚未在 TIDA-00909 Altium CAD 项目中使用任何3D 步骤模型文件、也没有计划使用。

    如果您的客户拥有 Altium 并打开 TIDA-00909 Altium CAD 项目、他可能能够导出/导入 Altium Designer 文档中提到的3D 步骤模型。 有关 Altium 的问题、他当然需要联系 Altium Designer 支持。

    此致、
    Martin Staebler