This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSpice for TI:PSpice for TI:无法在 Windows 8.1上安装 PSpice for TI 2020

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/947260/pspice-for-ti-pspice-for-ti-cannot-install-pspice-for-ti-2020-on-windows-8-1

器件型号:PSpice for TI

亲爱的同事们!

当我尝试在装有 Windows 8.1的机器上安装 PSPICE for TI 2020时 、我收到消息:An error occurred and PSpice for TI 2020 needs to close (发生错误、需要关闭 PSpice for TI 2020)。 请参阅 cdsPspiceTIlog.txt,网址为...。

此文件的内容:

16:32:17 октября 2020 г。 :删除文件:C:\Users\Andrey\AppData\Roaming\Cadences\PspiceTIInstall\TI_URLs.txt

16:32:18 октября 2020 г。 :响应内容长度= 1527

16:32:18 октября 2020 г。 :C:\Users\Andrey\AppData\Roaming\Cadences\PspiceTIInstall\TI_URLs.txt 下载的字节= 1527

16:32:18 октября 2020 г。 :正在阅读 JSON URL 文件

16:32:18 октября 2020 г。 :通过 JSON URL 文件设置 TI 库 URL

16:32:18 октября 2020 г。 :正在阅读 JSON URL 文件

16:32:18 октября 2020 г。 :从 JSON 文件设置媒体下载服务器 URL

16:32:18 октября 2020 г。 :正在阅读 JSON URL 文件

16:32:18 октября 2020 г。 :从 JSON 文件设置 dll 路径

16:32:18 октября 2020 г。 :CHWS URL 为: cdsplicwc.cadence.com/.../v1

16:32:18 октября 2020 г。 :DownloadServerPath 是: software-dl.ti.com/.../installer

16:32:18 октября 2020 г。 :TILibPath 是: software-dl.ti.com/.../library.zip

16:32:18 октября 2020 г。 :参数计数= 1.

16:32:18 октября 2020 г。 :-wrapper

16:32:20 октября 2020 г。 :XML 中的 ReleaseVersion:17.40.0.004系统上的 InstaledVersion:  

16:32:56 10 октября 2020 г。 :出现异常,导致程序关闭。

16:32:56 10 октября 2020 г。 :例外详情为:была сделана попытка загрузить программу,имеющую неверный формат。 (Исключение из HRESULT:0x8007000b)

16:32:56 10 октября 2020 г。 :异常的栈跟踪为  в TIPSpice.Utilities.cdsVblRegisterInstallation (String ProductKey、String bundleName、String chwsUrl)

  в TIPSpice.Utilities.RegisterInstallation (String ProdKey)

  в TIPSpice.AuthWindow.AuthenticateUser()

  в TIPSpice.AuthWindow.AuthSignIntn_Click (对象发送器、RoutedEventArgs e)

  в System.Windows.RoutedEventHandlerInfo.InvokeHandler (对象目标、RoutedEventArgs RoutedEventArgs)

  в System.Windows.EventRoute.InvokeHandlersImpl (对象源、RoutedEventArgs args、布尔重新过道)

  в System.Windows.UIElement.RaiseEventImpl (DependencyObject 发送器、RoutedEventArgs args)

  в System.Windows.UIElement.RaiseEvent(RotedEventArgs e)

  в System.Windows.Controls.Primiter.ButtonBase.OnClick()

  в System.Windows.Controls.button.OnClick()

  в System.Windows.Controls.Primiter.ButtonBase.OnLeftButtonUp (MouseButtonEventArgs e)

  в System.Windows.UIElement.OnLeftButtonUpDunk (对象发送器、MouseButtonEventArgs e)

  в System.Windows.Input.MouseButtonEventArgs.InvokeEventHandler (委派通用处理程序、对象通用目标)

  в System.Windows.RoutedEventArgs.InvokeHandler (委托处理程序、对象目标)

  в System.Windows.RoutedEventHandlerInfo.InvokeHandler (对象目标、RoutedEventArgs RoutedEventArgs)

  в System.Windows.EventRoute.InvokeHandlersImpl (对象源、RoutedEventArgs args、布尔重新过道)

  в System.Windows.UIElement.ReRaiseEventAs (DependencyObject 发送器、RoutedEventArgs、RoutedEvent newEvent)

  в System.Windows.UIElement.OnMouseUpDunk (对象发送器、MouseButtonEventArgs e)

  в System.Windows.Input.MouseButtonEventArgs.InvokeEventHandler (委派通用处理程序、对象通用目标)

  в System.Windows.RoutedEventArgs.InvokeHandler (委托处理程序、对象目标)

  в System.Windows.RoutedEventHandlerInfo.InvokeHandler (对象目标、RoutedEventArgs RoutedEventArgs)

  в System.Windows.EventRoute.InvokeHandlersImpl (对象源、RoutedEventArgs args、布尔重新过道)

  в System.Windows.UIElement.RaiseEventImpl (DependencyObject 发送器、RoutedEventArgs args)

  в System.Windows.UIElement.RaiseTrustedEvent(RutedEventArgs args)

  в System.Windows.UIElement.RaiseEvent(RotedEventArgs args,布尔受信任)

  в System.Windows.Input.InputManager.ProcessStagingArea()

  в System.Windows.Input.InputManager.ProcessInput (InputEventArgs 输入)

  в System.Windows.Input.InputProviderSite.ReportInput (InputReport InputReport)

  в System.Windows.Interop.HwndInputProvider.ReportInput (IntPtr HWND、InputMode 模式、Int32时间戳、RawActions 操作、Int32 x、 int32 y、int32轮)

  в System.Windows.Interop.HwndInputProvider.FilterMessage (IntPtr HWND、WindowMessage msg、IntPtr wParam、IntPtr lParam、Boole& Handled)

  в System.Windows.Interop.HwndSource.InputFilterMessage (IntPtr HWND、Int32 msg、IntPtr wParam、IntPtr lParam、Boole& Handled)

  в MS-Win32.HwndWrapper.WndProc (IntPtr HWND、Int32 msg、IntPtr wParam、IntPtr lParam、Boole& Handled)

  в MS.Win32.HwndSubclass.DispatcherCallbackOperation (对象 o)

  в System.Windows.Thread.ExcelWrapper.InternalRealCall (委托回调、对象参数、Int32数字量)

  в System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.TryCatchWhen (对象源、委托回调、对象变量、Int32个数字量、委托汇编处理程序)

  в System.Windows.Thread.Dispatcher .LegacyInvokeImpl (DispatcherPriority、TimeSpan 超时、委托方法、对象参数、Int32 numArgs)

  в MS-Win32.HwndSubclass.SubclassWndProc (IntPtr HWND、Int32 msg、IntPtr wParam、IntPtr lParam)

  в MS.Win32.UnsafeNativeMethods.DispatchMessage (MSG& msg)

  в System.Windows.Threading.Dispatcher…PushFrameImpl (调度框架)

  в System.Windows.Threading.Dispatcher PushFrame (DispatcherFrame 框架)

  в System.Windows.Application.RunDispatcher (对象忽略)

  в System.Windows.Application.RunInternal (窗口)

  в System.Windows.Application.Run (窗口)

  в TIPSpice.App.Main()

16:32:56 10 октября 2020 г。 :消息:出现错误,需要关闭 TI 2020的 PSpice。

有关错误的详细信息、请参阅位于 C:\Users\Andrey\AppData\Roaming\Cadences\PspiceTIInstall 的 cdsPspiceTIlog.txt。

在这种情况下可以做些什么?

祝你一切顺利

Andrey Arkhangelskiy

angel1966@list.ru

PSpice for TI:无法安装 PSpice for TI 2020

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的安德烈:

    不支持 Windows 8.1。

    这是最低系统要求:

    谢谢、
    JC