This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP7376:正在寻找采用 UCC2897A 的500W 解决方案

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC2897A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/946000/pmp7376-looking-for-500w-solution-with-ucc2897a

器件型号:PMP7376

尊敬的团队:  

客户正在寻找采用 UCC2897A 的500W ACF 解决方案。 我发现最接近的是 PMP7376、但仅支持260W 输出功率。

我们是否有适用于此应用的参考设计?

-54V 输入/12V 输出/500W 输出

-有源钳位正向

更好的选择:使用 UCC2897A 进行设计

如果我们没有500W ACF 参考设计、您能告诉我设计限制吗?

如果您有任何建议、请告诉我。 谢谢。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    我认为我们没有适用于 UCC2897A 的500W 参考设计。 但我能够通过 webench 提供以下 解决方案。 请注意、这使用的是理想的 FET、因为 Webench 数据库中没有合适的 FET:

    需要500W 12V 电源的应用是什么?