主题中讨论的其他器件: TINA-TI
您好、Clark、
非常感谢您设计 TIDA-00901。 这是一个很棒的设计。
我有一个有关用于感应相电压和相电流的 RC 滤波器的问题。 在您的设计中、相电流的 RC 低通滤波器(ISES_A、ISES_B、ISES_C)为 R=56欧姆、C=2200pF。 我认为这是 MCU 的一个不错选择。 但是、相电压和 PVDD (VSEN_A、VSEN_B、VSEN_C 和 VSEN_PVDD)的滤波器使用 C=0.1uF。 分压电阻25.8K 和4.99K 会导致并联电阻4.18K。 R=4.18K 和 C=0.1uF 的时间常数明显慢于相电流的时间常数。 我认为相位电压用于测量 BEMF、BEMF 用于跟踪 FOC 控制所需的电机位置。 您是否认为这种缓慢的 RC 时间常数足以跟踪 FOC 控制中的电机位置? 在相电流和相电压中使用相同的 R 和 C 是否更好?
谢谢、期待收到您的回复、
John