This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF3450:关于纹波电压

Guru**** 2652475 points

Other Parts Discussed in Thread: REF3450

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/945332/ref3450-about-ripple-voltage

器件型号:REF3450

我们在项目中实施了 REF3450产品。

根据数据表、输入的纹波电压必须在输出端进行滤波。 但在我们的项目中、为我们提供了到 MEMS 加速计传感器的 REF3450 5V 稳压输出电压、因此我们需要项目的无纹波输出。 我们将使用电池为 REF3450施加6.5V 输入、在输入端、我得到7.2mV 纹波电压、输出端也是如此。 您能否检查并告诉我如何减少输出端的纹波   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入和输出端是否都存在纹波电压? 这是在电路板上还是在 SPICE 仿真上? 您能否发送原理图、包括输入和输出引脚上的电容器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经检查了电路板输入和输出上的纹波电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Madhuri、

    有时、开关噪声会穿过器件。 我还建议使用更大的输出电容器来减少瞬态。  您是否可以尝试添加1uF 电容器并查看是否有改进?

    负载是多少? 如果是 ADC、它是 SAR ADC 吗?

    如果器件具有许多不同的负载、并且它们都以不同的速率拉电流、则可能会产生大量纹波。