This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TIDA-01513:TIDA01513:用于计算 Riso_Pos 和 Riso_Neg 的公式不适用于1000VDC 应用

Guru**** 1095350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/945241/webench-tools-tida-01513-tida01513-formulas-for-calculating-riso_pos-and-riso_neg-are-not-working-for-1000vdc-application

器件型号:TIDA-01513

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

尊敬的团队

我已根据1000Vdc 应用修改了 HV 测量电路。 但我仍然无法通过给定的公式找到 Riso_pos 和 Riso_neg 的值。 以下电路用于 RISO 计算:

请建议。

谢谢

Sandeep

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sandeep、

    我想您在这里放置一个图表、但我可以看到它。

    请作为附件插入吗?