This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP10950:对交流/直流电源进行设计

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28180, UCC256402, UCC24624

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/945367/pmp10950-desiging-a-ac-to-dc-power-supply

器件型号:PMP10950
主题中讨论的其他器件: UCC28180UCC256402UCC24624

您好!

我想设计具有以下输入的电源。

输入电压:85VAC 至265VAC (50Hz/60Hz)

输出:72V/6A-7A (隔离式)。

我找到了 PMP10950参考设计。 我只需要一个72VDC 的输出。

现在、我看到的大多数参考设计、变压器和一些其他器件都无法在任何地方购买。

如何设计此电源? 或者我可以参考的任何其他参考设计?

此致

Vishal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Vishal,

    PMP10950是 LLC 半桥、此拓扑需要相当恒定的输入电压范围、
    通常由 PFC 升压转换器供电、大容量电压300Vdc 至400Vdc。

    您计划使用85Vac 至265Vac 的通用输入、因此如果您想使用谐振器
    也需要半桥以及500W+ PFC 级。

    我检查了我们的数据库、抱歉、我们没有接近的设计。

    为了实现具有成本效益的设计、可控制 PFC 的 UCC28180和全新的 UCC256402/3/4
    建议使用 LLC 半桥。 如果您计划同步整流
    UCC24624是一个有效的选择。

    下面是一个设计示例、即更低功耗的160W、因此 PFC 在 TM 中、

    对于您的功率范围、需要 CCM PFC、这说明了与示例不同的上部器件型号。

    此致、Bernd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伯恩斯、您好!

    假设我保持输入电压恒定(312VDC)。 您可以推荐任何设计吗?

    此致

    Vishal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Vishal,

    如果输入电压是恒定的、LLC 半桥 是有关效率和 EMI 的最佳选择;
    但我检查了数据基、我们在70V 左右的输出电压下没有任何结果
    500W 输出功率。 70V 不是很常见。

    此致、Bernd