This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP15034:28V 驱动器和±15V 驱动器之间的音频效果差异

Guru**** 2652535 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP15034

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1164613/pmp15034-differences-of-audio-effect-between-28v-driver-and-15v-driver

器件型号:PMP15034

大家好、

我发现 PMP15034具有两种驱动器、 即28V 驱动器和±15V 驱动器。 我在测试报告中发现了波形的差异、但它没有提到两个驱动器的不同音频效果。

您能 为我解释两个驱动器的不同音频效果吗?

谢谢  

此致

刘丽莲

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lillian、

    这两个驱动器是 您的设计的两个选项。

    电路不同、但 音频效果几乎不同。

    此致

    Fergus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fergus,

    快来吧!

    感谢您的回复。

    Lillian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lillian 和 Fergus、

    与28V 驱动器相比、+/- 15驱动器的关断速度略有不同。 在测试报告中可以看到这一点、图6和8分别对应于单个 NPN 和图腾柱。

    谢谢、

    John