This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP9640:500W 交流/直流电源参考设计

Guru**** 2845750 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010080, UCC28180, UCC256403, UCC24624

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1162110/pmp9640-500w-ac-dc-power-reference-design

器件型号:PMP9640
主题中讨论的其他器件:TIDA-010080UCC28180UCC256403UCC24624

您好!

我们目前需要一些交流/直流 电源参考设计、220AC 的输出38V/10A 和300-500W,您能 帮我提供一些建议并让我更清楚地了解电源设计、从而为客户找到更多机会。  

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Crystal、

    我知道的最接近的设计是 TIDA-010080。 这是一个用于48Vout/500W 的 CCM PFC +半桥 LLC。 需要针对38V 输出电压调整 LLC 变压器匝数比。 此设计将 UCC28180用于 PFC、将 UCC256403用于 LLC、将 UCC24624用于 SR 控制器。 我希望这些器件能够满足 您提到的设计要求。

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Ben Lough:

    感谢您的回复、客户对您的电源参考设计 TIDA-010080很感兴趣、他们希望测试演示、您能否给我发送演示、这可以帮助我支持客户找到更多机会!

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Crystal、

    我将向您发送电子邮件。

    此致、

    本·洛夫