This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP30693:用于更高输出电压的 TPS63802替代产品?

Guru**** 2680515 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS63802, PMP30693, PMP30528

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/915867/pmp30693-tps63802-alternative-for-higher-output-voltage

器件型号:PMP30693
主题中讨论的其他器件:TPS63802、PMP30528

您好!

PMP30693设计使用一种非常巧妙的技术、在 TPS63802以反向模式运行的情况下为备用超级电容器充电。  TPS63802的最大输出电压为5.2V。 如果应用需要更高的输出电压、即12V、是否需要选择能够在反向模式下运行的任何降压/升压转换器? 谢谢。

此致、

Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、我们对延迟回答您的问题表示歉意。  拥有此设计的团队已被告知您的问题、并将在下一个工作日对您作出回复。  星期五,请在星期一之前给我们提供这一答复。   我们再次对延迟答复您的问题以及由此造成的任何不便深表歉意。  

    此致、

    John Fullilove

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    非常感谢您再次参加本次会议。 绝对不会着急,请花点时间,度过一个愉快的周末。

    此致

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    在 PMP30693的正常运行期间、主电源直接连接至系统、并且二者具有相同的电压电平。 因此、对于12V 系统、输入和输出电压将为12V。 这将损坏超级电容器、因为 PMP30693使用一个简单的电阻器+二极管对超级电容器进行预充电、因此最大输入电压被限制在5.3V。 此外、理想二极管的最大电压为5.5V。 PMP30693针对3.3V 系统电压进行了优化。

    BTW、PMP30528 https://www.ti.com/tool/PMP30528

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Florian、

    据我了解、预充电电路是可选的、如果应用不需要预充电、则可以省略。

    我所瞄准的超级电容器被限制在2.7V-3.0V、系统输出电压为12V、因此我猜不能在这里使用反向模式。

    我将介绍 PMP30528、谢谢。

    此致

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    感谢您的反馈。 只需注意一点、即需要预充电电路、否则 TPS63802无法启动。 TPS63802在将超级电容器预充电至大约1.8V 后处理超级电容器充电。

    此致、

    弗洛里安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Florian、

    感谢您指出这一点。

    此致

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    不用客气。

    此致、

    Florian Mueller