This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00489:TIDA-00489

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00489, TIDA-01398, OPT3001, OPT3002, TIDA-010027, BOOSTXL-TLV8544PIR, CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/916239/tida-00489-tida-00489

器件型号:TIDA-00489
主题中讨论的其他器件: TIDA-01398OPT3001OPT3002TIDA-010027BOOSTXL-TLV8544PIRCC2650

您好、TI 团队支持

我需要您在 PIR 设计方面的帮助。

我想根据您的参考设计之一- TIDA-00489或 TIDA-01398或我找不到的其他设计开发一款运动检测器(PIR):)

我需要用 PIR 检测小动物-老鼠或蜥蜴,大小就是正负。 之后、我将打开一个带有白色或红外 LED 的摄像头、以便拍照。 所有这些都可以通过电池供电。

现在、我需要您的专业建议:

我在您的网站上找到了许多建议/参考设计、这是我的应用中最好的一个 -不受我提到的照明干扰、可识别小动物、超低功耗。

请建议

此致

Ilya

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于此应用、需要考虑一些因素。

    首先、所需的检测范围和视场是多少?  与人类或典型宠物的体型相比、这些特征非常小、PIR 传感器很容易拾取运动。  根据所需的范围、可能需要更大的信号增益、但会增加噪声。  通过使用不同的菲涅耳透镜来限制视场也会有所帮助。

    其次、此应用是针对室内还是室外用例?  如果这用于户外、则需要进行某种温度补偿、而这些参考设计不包含此类补偿。  当目标的温度接近背景(环境)温度时、由于目标运动而产生的信号会由于温度变化较小而降低。  在感应爬行动物的运动时、这将特别困难。  与室内相比、室外使用时可能需要缩小视野范围。

    照明可能会导致 PIR 中的错误触发、尤其是当光源位于视场中时、因为光源也会被视为热源、与开启/关闭时的静态背景相比、它会发生变化。  在该应用中、由于光源可能与 PIR 位于同一外壳中、因此除非光源放置在靠近传感器本身的热位置、否则这可能不是问题。  此类应用的一种固件权变措施是将 PIR 激活的摄像头和光源放在计时器上、然后等待一段时间、以便在摄像头和光源关闭后、PIR 能够稳定下来、然后新的运动才能关闭摄像头和 再次打开光源。  对于外部光源导致的错误触发、PIR 可与 OPT3001或 OPT3002等环境光传感器耦合、后者可用作栅极、以过滤由于照明条件变化而产生的错误 PIR 脉冲。

    任何 PIR 参考设计都应能够进行修改、以适应此应用。  请注意、如果检测到参考设计针对楼宇自动化、则假定的运动检测器目标为人。  在某些情况下、宠物(例如狗和猫)也会被检测到、但只能作为寻找人类运动的误触发被消除。  TIDA-00489将提供最低功耗。  参考设计 TIDA-010027提供了有关降低噪声以实现更高增益和更短稳定时间的更多信息。

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、David

    非常感谢您的明确解释,您的评论非常有助于我了解项目中的风险!! 这是我第一次设计 PIR、尤其是 鼠标大小的动物。

    可能是情况-该器件可以放置在阁楼中或屋顶下方、我认为可能存在高温环境。

    • 视场- 超过140度的宽透镜、这是一项要求。
    • 检测距离-长达6m。

    关于可能导致 PIR 中错误触发的照明-我将管理此活动,而我将打开灯,我将忽略 PIR 检测。-再次感谢您关注光问题。

     现在我需要你的专业建议-有了这个要求,我可以建立 PIR,希望是, 如果不是,什么是限制。

    我在网上发现您销售的是 EVB --> BOOSTXL-TLV8544PIR,首先我将使用该 EVB 创建 POC (概念验证)。

    请帮我、我需要 Mike 对该 EVB 进行何种调整、以便满足我添加温度补偿的要求。

    此致

    Ilya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ilya、

    是的、我认为 PIR 可以满足您的要求。  它肯定是提供最低功耗的技术。  正如我之前解释过的、目标和环境的尺寸很小、这会导致不确定性。

    对于温度补偿、有几种不同的方法可以通过 CC2650 LaunchPad 在 BOOSTXL-TLV8544PIR 上实现。  首先、请参阅 Booster Pack 用户指南第22页的原理图、您可以添加一个与 R11串联的硅二极管和 另一个与 R18串联的硅二极管。  在不更改电阻器值的情况下、此修改将扩大窗口比较并降低灵敏度。  降低 R11和 R18的值以补偿额外的二极管压降将恢复原始窗口尺寸、同时由于存在二极管而增加温度依赖性。  第二种方法是通过固件。  由于第二个放大器级的输出进入 CC2650 ADC、并且由于 CC2650具有内置的温度传感器、因此可以在数字域中处理比较器阈值及其温度补偿、而无需任何硬件修改。

    如 TIDA-00489和 TIDA-01398用户指南中所述、Booster Pack 放大器级的增益非常接近最大值、且不会导致稳定性问题。  如果发现此应用需要更高的灵敏度、 则提高灵敏度的一种简单方法 是增加传感器偏置、但代价是增加功率耗散、而不修改信号路径的增益。  这是通过减小 R16和 R12的值来实现的。

    最后、如果您看到目标的快速运动被错过、您可能需要将滤波器的通带移位以校正。  TIDA-00489用户指南中也讨论了这一点。

     在进行上述任何更改之前、我建议 按原样使用 Booster Pack 而不进行修改、以便准确确定需要更改的内容。  这将 防止进行可能不必要的更改、并节省一些时间。

    祝您好运!

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、David
    感谢您的清晰解释。
    A.

    您说我需要添加一个与 R11和 R18串联的硅二极管。 为了防止误解:

    二极管具有极性、阴极具有 GND 方向、请参阅随附 的文件(请确认)

    2.您能不能建议二极管的器件型号(也许它应该有一个特殊要求:电容、VF 等。 也可以是 D4和 D5 (1N4148X-TP)、参考第22页的原理图。

    很抱歉、我不理解这些二极管的用例。 我想向像您一样的专业 FAE 学习:),您能向我解释一下它的用途吗?

    B.

    1.我不理解微电子温度传感器的用途。 计算器的增益和级别- U1C 和 U1D 固定、并作为中断插入到 uC。 在不修改硬件的情况下、比较器阈值及其使用数字域的温度补偿如何发挥作用?

    此致

    Ilya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ilya、

    您之前的帖子询问了高温环境下的温度补偿问题。  添加两个二极管或使用微控制器的内部温度传感器是使用 BOOSTXL-TLV8544PIR 实现温度补偿的两种不同方法。

    如前所述、建议在不进行修改的情况下对 BOOSTXL-TLV8544PIR 进行一些测试、以确定第一步是否需要进行任何更改。

    请查看以下问题的答案:

    二极管具有极性、阴极具有 GND 方向、请参阅随附的文件(请确认)

    是的、正确

    2.您能不能建议二极管的器件型号(也许它应该有一个特殊要求:电容、VF 等。 也可以是 D4和 D5 (1N4148X-TP)、参考第22页的原理图。

    1N4148X-TP 将起作用

    很抱歉、我不理解这些二极管的用例。 我想向像您一样的专业 FAE 学习:),您能向我解释一下它的用途吗?

    这是在高环境温度条件下运行时阈值的模拟温度补偿

    B.

    1.我不理解微电子温度传感器的用途。 计算器的增益和级别- U1C 和 U1D 固定、并作为中断插入到 uC。 在不修改硬件的情况下、比较器阈值及其使用数字域的温度补偿如何发挥作用?

    U1B 输出已 连接到 CC2650上的 ADC 通道。  您将需要修改此选项的固件、而不是硬件。  U1C 和 U1D 输出的中断将被忽略、并且将 设置固件中的数字阈值、以便与采样 U1B 输出的通道的 ADC 输出进行比较。  在这种情况下、在进行比较之前读取温度传感器将允许根据温度读数调整阈值。

    此致、


    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、David

    很抱歉、答案很长。 我很快就会开始设计 PIR!!!

    最后一个问题是、选择 PIR 传感器以检测距离为5-6m 的鼠标/非常小的动物时、重要参数是什么。
    如果您建议使用良好的传感器、我将不胜感激。

    将来,我如何与您联系?在我的发展过程中,可能会有问题?
    再次感谢您的参与和支持。

    最棒的地方

    Ilya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ilya、

    此应用中最重要的传感器参数是响应度。  对于该参数、越大越好。  其次是传感器输出噪声。  越低越适合该参数。

    Panasonic 和 Murata 都拥有广泛的 PIR 传感器产品系列、它们都具有出色的技术支持、可帮助为给定应用选择正确的器件。

    除了选择传感器外、选择正确的菲涅耳透镜以实现所需的范围和视场也非常重要。  大多数情况下、有专为与特定传感器配合使用而设计的透镜。  制造商将能够根据应用程序指导选择。

    对于 Murata 来说、一个很好的起点是 IRA-E700ST0。  我们已将 IML-0669用于宽视场(>110度)、但这些透镜用于表面贴装传感器、可能无法与 IRA-E700ST0配合使用。  您需要联系 Murata 以获得适用于 IRA-E700ST0传感器的正确广角镜头、并了解是否有适合您的应用的更好的传感器。

    如果您有当地的 FAE、他们将能够为您提供支持、如果需要、他们将能够与我直接联系。  当然、您也可以通过论坛联系我们。

    此致、

    David