This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM5146-Q1:接受1A 至20A 之间的任何电流,3A 除外?

Guru**** 2885260 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5146-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/912850/webench-tools-lm5146-q1-accepts-any-current-between-1a-and-20a-except-3a

器件型号:LM5146-Q1

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我在 Webench 中使用 LM5146-Q1运行了一个设计、输入电压范围为20V 至75V、输出为15V、最大运行温度为30°C 我可以输入1A 到20A 之间的输出电流、得到除3A 之外的整个范围的结果。 输入3A 时、我会收到以下消息:

设计更新失败。 OpVal 表参数温度> 150°C

为什么仅在3A 时?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lenio:

    我们能够再现您所观察到的问题。MOSFET 选择似乎存在问题。

    目前、您可以通过将温度降低到25°C 来创建设计。

    我们将很快就此再次与您联系。

    谢谢、此致、

    阿图尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lenio:

    我们已经解决了这个问题。 该修复程序将于月底在 TI.com 上提供。 修复程序可用后、我们将通知您。

    谢谢、此致。
    Praveen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lenio:

    TI.com 上提供了此修复程序

    谢谢、此致、
    Praveen