This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具:电路短路

Guru**** 2583655 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS1663, TPS2660, TPS2663, TPS2595, TPS2596

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/917995/webench-tools-circuit-against-short

主题中讨论的其他器件:TPS1663TPS2660TPS2663TPS2595TPS2596

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

你好

我需要开发一个新项目、我认为您可以帮助我:)

我正在寻找一个芯片或电路来防止短路(更喜欢非分立式解决方案)。 我需要它的是:

4路输出28V@1A。

一个输出12V@100mA。

一个输出28V@100mA。

请提供建议

谢谢你

Ilya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ilya、

    您可以使用 WEBENCH ( http://www.ti.com/webench )为每个输出单独设计电源。 目前、WEBENCH 不支持多输出设计。

    您还可以查看适用于单 IC 解决方案的 TI PMIC 产品。 如果您希望获得设计帮助或产品建议-请在相应的论坛中发帖。

    此致、

    斯里卡纳特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Srikanth

    请建议我使用一个芯片来防止一个输出短路。

    在 WEBENCH 上、很不幸我迷路了。 请帮帮我

    谢谢你

    Ilya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ilya、

    我的理解是否正确、即您正在搜索一个同时控制6个不同输出电压的 IC? 请指定您的输入电压。

    "一个芯片与一个输出短路"的含义是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ilya、

    我是 TI 集成电源管理团队的应用工程师。 要查看我们是否有合适的集成式电源解决方案、我将需要有关该应用的更多信息。 这包括 Brigitte 的问题:

    • PMIC 供电的是什么(这些电源轨上的负载是多少)?
    • 输入电压是多少?
    • "电路短路"是什么意思?

    谢谢、

    Gerard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TI

    正如我所写的、

    我需要开发一个新项目、我认为您可以帮助我:)

    我需要开发一个具有6个输出的盒子。

    4路输出28V@1A。

    一个输出12V@100mA。

    一个输出28V@100mA。

    对于这些端口、我必须进行电路短路保护。

    我正在寻找一个芯片或电路来防止短路(更喜欢非分立式解决方案)。

    请提供建议

    谢谢你

    Ilya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ilya、

    我知道电源需要6个输出。 请帮助我回答以下问题、以便我可以检查我们是否有合适的集成解决方案:

    1. 您能否分享一下输入电压是多少?
    2. 请澄清您的意思、即"电路短路"。 输出是否需要短路保护功能?

    谢谢、

    Gerard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我有开发要求:

    输入-电路板应在10-32V@5A 的电源电压下正常运行。

    输出-

     a.   8路输出高侧开关,每通道28V@1A,

    1. 器件应具有状态反馈
    2. 短路保护  

    b.   4路输出-低侧开关、28V@0.5A

      1. 器件应具有状态反馈
      2. 短路保护

     C.   离合器驱动器应为3A 额定电流、并具有短路保护功能

    d. 8个28V 输入、具有 EMC 和 ESD 保护

    遗憾 的是、我不知道什么是"短路保护"、它可能是高侧开关和低侧开关的一部分。

    以及具有短路保护功能的离合器驱动器是什么。

    也许您可以帮助我并提供最明智的解决方案。

    谢谢你

    Ilya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ilya、  

    遗憾的是、单个集成解决方案无法满足这些电源要求。 这些 至少是四个高功率(28V @ 1A)输出、这些输出更难集成到单个封装中。  

    TI 拥有广泛的分立式控制器和转换器产品系列、可满足您的应用要求。 我建议从此处开始查看其中的一些产品:

    https://www.ti.com/power-management/non-isolated-dc-dc-switching-regulators/overview.html

    听起来、您的设计中还需要多个高侧和低侧开关。 因此、我将与我们的电源开关团队联系、以了解有关这些组件的任何问题或建议。  

    谢谢、

    Gerard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ilya、

    电子保险丝器件提供输出短路保护以及 FLT/引脚来指示系统中的故障事件。

    • 对于28V 电压轨,您可以考虑使用 TPS2660、TPS1663或 TPS2663系列器件
    • 对于12V 电压轨、您可以查看 TPS2595和 TPS2596

    所有这些器件均为单通道。