This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎Tools/LDC0851:未找到预期文件 RX44Y57D0T.PAD

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: LDC0851

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/918493/webench-tools-ldc0851-expected-file-rx44y57d0t-pad-not-found

器件型号:LDC0851

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好、

在客户为 Webench 中的 LDC0851设计线圈后、他将 CAD 文件导出到 Cadence Allegro。

当他尝试打开.bat 文件时、它会显示未找到预期的文件 RX44Y57D0T.PAD。 这是错误消息。

这是他创建的 Webench 设计。

https://webench.ti.com/wb5/LDC/#/spirals 

我是否可以确认他需要在 Cadence Allegro 中导入的文件是否已打开、是否是返修文件?

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    请告诉我们您使用的工具的版本。 导出仅支持高达16.6版本。

    谢谢、此致、

    Praveen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    我正在使用 Cadence 17.2版!

    最棒的

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    客户使用的是版本17.2、他可以在此版本中运行该文件、但该文件为空。

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danilo/Eric:

    我们已将共享设计导出为16.6版本、其工作正常、如下所示。 但是,17.2版本不支持导出,并且无法创建支持 hte 的文件,例如.brd (保持为空)。 请注意、导出仅支持最高16.6版本。

    谢谢、此致、
    Praveen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

        是否有任何解决方案可以使其在17.2版本中工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    目前、我们还没有解决此问题的解决方案。

    谢谢、此致、

    Praveen