This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00121:MSP430

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/915609/tida-00121-msp430

器件型号:TIDA-00121

尊敬的先生:

如果我们希望 TIDA-00121设计中的充电电流高达12安、建议您选择哪种可能。在硬件中、我们建议 LM25101C 栅极驱动器是否足够。  

我们只能处理建议的硬件器件更改的软件器件、还可以在此设计中进行说明、我们可以获得15安培的充电电流、或者不能随硬件额定值的变化而改变

最棒的方面

Prem sagar

手机:+91 8586018427

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prem、大家好、今天好。  我们对延迟答复您的问题表示歉意。  我们已收到您的问题、我们的工业系统团队的拥有设计团队对此有疑问。  请让我们为您安排另一个工作日。

    此致、

    John Fullilove

    参考设计操作

    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prm、

    硬件已经设计为12A。 因此它可以按原样使用。 唯一的限制是散热、因为电路板上没有散热器。 栅极驱动器足以支持12A 电流。

    此致、

    Salil