This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00817:EM1402EVM

Guru**** 2941480 points

Other Parts Discussed in Thread: EMB1428Q, EMB1499Q

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/917972/tida-00817-em1402evm

器件型号:TIDA-00817

你好。 感谢您在下面的主题中提供的友好帮助、问题最终得到解决。  

https://e2e.ti.com/support/tools/sim-hw-system-design/f/234/t/887682

简言之、12V 电池的电压应超过12V。 在以前的情况下,我的地雷是11.X 五  

在本主题中、我有一个关于主动平衡开关矩阵的问题。  

1. 在 tidz7文档 P10中的16节锂离子电池有源平衡参考设计中,它的解释如下:  

"要将多条 EMB1428Q 极性总线连接到单个 EMB1499Q 次级电路、

必须在极性选择电路中背靠背放置一个额外的开关矩阵以扩展电压

与整个模块电压的差值。"  

在本部分中、我对应该偏置整个模块电压的周期感到困惑。

在此架构中、只有一节电池通过主动平衡进行充电或放电。  

您能否解释有关上述器件的更多详细信息?

2.由于电池测试系统的规格,我无法完全串联使用整个16节电池。  

我是否可以通过任何方法仅测试3节电池? 还是1个模块?  

我始终感谢你的帮助。  

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kyountak、

    1) 1)通常、您需要在第一个开关矩阵之前使用另一个开关矩阵来确定哪个电池充电/放电进入单个 EM1499Q。 器件如果您逐例使用 mux、并在 pg10上针对每个电池连接提供示例原理图、则可能会很清楚为什么需要额外的 FET 来正确优化此解决方案选项。

    2) 2)您可以使用所有器件的 Vmin 额定值进行测试、但请确保仍为 Vtop 和 BAT 供电。 此外、根据建议的数据表建议连接未使用的通道。

    此致、

    泰勒