This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TIDA-01580:TIDA-01580 CCS 错误

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F, TIDA-01580, CC2620, AFE4900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/915498/ccs-tida-01580-tida-01580-ccs-error

器件型号:TIDA-01580
主题中讨论的其他器件:CC2640R2FCC2650AFE4900

工具/软件:Code Composer Studio

你好。 出现错误、如下图所示。 请告诉我原因。

谢谢你。

CCS 版本:v10.

SDK:simplelink_cc2640r2_sdk_4_10_00_10

LaunchPad:CC2640R2F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    ****项目 TIDA-01580_firmware_TX 的配置 FlashROM_StackLibrary 纯净构建****

    "C:\\ti\\ccs1010\\ccs\\utils\\bin\\gmake"-k -j 12 clean -o

    DEL /F "TIDA-01580_firmware_TX.hex""configPkg\linker.cmd""configPkg\compiler.opt""TIDA-01580_firmware_TX.out"
    del /F "TIDA_01580_TX_board.obj ""Application\AFE4900\Source\AFE4900.obj "Application\AFE4900\Source\Calibration_AFE49000.obj "Application\AFE4900\Sources\HRM.obj "Application\AFE_CLM.obj""Application\TEC2680_Rble_Drivers\ble_IC40\CC2620_Application_CL.obj "\IC40\IC40\IC40\CC_IC40_ICRM_IC40_ICRM_IC_IC_ICRM_IC_IC_ICRM1.obj "\EN.obj "\EN.obj "\IC40_Application_Application_Application_CL.obj "\IC40\IC40\IC40\IC40\IC_ICRM_CL.obj "\CC2680\EN.\ICRM_ICRM_ICRM_ICRM_IC_IC40\EN.obt\IC_IC_ICRM_EN.obj "\EN.obj "\ICRM_ICRM_
    DEL /F "TIDA_01580_TX_board.d" Application\AFE4900\Source\AFE4900.d" Application\AFE4900\Source\Calibration_AFE4900.d" Application\AFE49900\Sources\AFE49900.d" Application\ICC2680\UCD_Drivers\ble\CC2680\CC2680\UCD_Application_Call_CC26d"表单"CC2680\UCD_Application_RB.d\CC2680\CC_IDB.d\CC26d"
    rmdir /S/Q "configPkg\"
    我找不到指定的文件。
    C:\users\ms782\workspace_v10\TIDA-01580_firmware_TX\FlashROM_StackLibrary\TIDA_01580_TX_boardobj을(를)찾을 수 없습니다。
    C:\users\ms782\workspace_v10\TIDA-01580_firmware_TX\FlashROM_StackLibrary\Application\AFE4900\Source\AFE490.m Ω(를 μ F) obj을 찾을 수 없습니다。
    C:\users\ms782\workspace_v10\TIDA-01580_firmware_TX\FlashROM_StackLibrary\Application\AFE_Ctrlobj을(를)찾을 수 없습니다。
    C:\users\ms782\workspace_v10\TIDA-01580_firmware_TX\FlashROM_StackLibrary\Drivers\ECC\ECCROMCC26XXobj을(를)찾을 수 없습니다。
    C:\users\ms782\workspace_v10\TIDA-01580_firmware_TX\FlashROM_StackLibrary\Drivers\RF\RFCC26XX_singlemode.obj을(를)찾을 수 없습니다。
    C:\users\ms782\workspace_v10\TIDA-01580_firmware_TX\FlashROM_StackLibrary\Drivers\TRNG\TRNG\TRNGCC26XXobj을(를)찾을 수 없습니다。
    C:\users\ms782\workspace_v10\TIDA-01580_firmware_TX\FlashROM_StackLibrary\iCall\iCallobj을(를)찾을 수 없습니다。
    C:\users\ms782\workspace_v10\TIDA-01580_firmware_TX\FlashROM_StackLibrary\ICallBLE\BLE_USER_CONFIGobj을(를)찾을 수 없습니다。
    C:\users\ms782\workspace_v10\TIDA-01580_firmware_TX\FlashROM_StackLibrary\profiles\devinfoserviceobj을(를)찾을 수 없습니다。
    C:\users\ms782\workspace_v10\TIDA-01580_firmware_TX\FlashROM_StackLibrary\Startup\ccfg_app_bleobj을(를)찾을 수 없습니다。
    C:\users\ms782\workspace_v10\TIDA-01580_firmware_TX\FlashROM_StackLibrary\TIDA_01580_TX_boardd을(를)찾을 수 없습니다。
    C:\users\ms782\workspace_v10\TIDA-01580_firmware_TX\FlashROM_StackLibrary\Application\AFE4900\Source\AFE490.m Ω(를 μ F) d을 찾을 수 없습니다。
    C:\users\ms782\workspace_v10\TIDA-01580_firmware_TX\FlashROM_StackLibrary\Application\AFE_Ctrld을(를)찾을 수 없습니다。
    C:\users\ms782\workspace_v10\TIDA-01580_firmware_TX\FlashROM_StackLibrary\Drivers\ECC\ECCROMCC26XXd을(를)찾을 수 없습니다。
    C:\users\ms782\workspace_v10\TIDA-01580_firmware_TX\FlashROM_StackLibrary\Drivers\RF\RFCC26XX_singlemode.d을(를)찾을 수 없습니다。
    C:\users\ms782\workspace_v10\TIDA-01580_firmware_TX\FlashROM_StackLibrary\Drivers\TRNG\TRNG\TRNGCC26XXd을(를)찾을 수 없습니다。
    C:\users\ms782\workspace_v10\TIDA-01580_firmware_TX\FlashROM_StackLibrary\iCall\iCalld을(를)찾을 수 없습니다。
    C:\users\ms782\workspace_v10\TIDA-01580_firmware_TX\FlashROM_StackLibrary\ICallBLE\BLE_USER_CONFIGd을(를)찾을 수 없습니다。
    C:\users\ms782\workspace_v10\TIDA-01580_firmware_TX\FlashROM_StackLibrary\profiles\devinfoserviced을(를)찾을 수 없습니다。
    C:\users\ms782\workspace_v10\TIDA-01580_firmware_TX\FlashROM_StackLibrary\Startup\ccfg_app_bled을(를)찾을 수 없습니다。
    我找不到指定的文件。
    已完成清理

    ****构建完成****
    发生构建文件生成错误..
    无法构建工程。 引用的工程"TIDA-01580_firmware_TX_STACK_library"包含编译错误。
    构建停止..

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

    您 可以检查并更改为正确的路径、如下图所示。  SDK 应为 v1.4。 如果 代码仍未编译,则 v1.4 SDK 可能会出现一些错误。 在这种情况下、卸载并重新安装 v1.4 SDK。

    ( 将代码移植到最新 SDK 和 CCStudio 时存在一些限制。 它不允许移植到更高版本。 目前唯一的选择是使用 SDK 版本1.4。)

     


     

    此致、

    Sanjay R. Pithadia