This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP21309:双向直流/直流转换器

Guru**** 2897170 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP21309, LMG3410R070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/918000/pmp21309-bi-directional-dc-dc-converter

器件型号:PMP21309
主题中讨论的其他器件: LMG3410R070

您好!

PMP21309设计使用4个电源开关? 其中两个是 LMG3410R070、两个是传统 MOSFET、每个都由 UCD 7138控制。 是这样吗?

即变压器每侧的半桥。 对吧?

如果我们要使该设计成为双向设计、我们需要在每侧至少控制全桥。 对吧?

总共8个电源开关。 对吧?

如果上述所有条件都为真。 TI 是否有适用于此类受控谐振直流/直流转换器的参考设计?

此致

Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、您好!

    这是一个 LLC 转换器、但在次级侧、这些 FET 只是同步整流器、
    基本上"模拟"二极管的功能、以避免标准整流器的正向电压损耗。

    双向设计可包括初级侧的全桥和次级侧的全冰箱、
    双有源电桥 DAB、因此这是正确的。

    我们将在实际电源设计研讨会上介绍这种6.6kW DAB 设计、敬请期待。

    此致、Bernd