This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP15043:TPS611781 COMP 引脚的电压

Guru**** 2815985 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/912494/pmp15043-voltage-of-comp-pin-on-tps611781

器件型号:PMP15043

你(们)好

我对 TPS611781的 COMP 引脚有疑问。 背景是、当我在版本1的设计中引用此参考设计时、它可以正常工作。 但是、当我在版本2的原理图和 PCB 布局上升级我的设计时、,放电存在一些问题、我发现 TPS611781中 COMP 的最大电压 约为1.25V、当我启用此 IC 时、它无法再升高; 在版本2上执行了相同的操作、当我将放电流设置为3A 时、电压将上升至大约2V。

下面是版本1和版本2中 COMP 引脚的波形。 两个版本的参考设计相同、但结果却大相径庭。

您能否帮助分析此问题或告诉您 COMP 引脚的工作原理、非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高用户:

    很抱歉让你久等了。  

    我想知道您对两个版本所做的更改。 请与我们分享原理图和布局。 谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高用户:

    我想你早就已经解决了这个问题。 如果没有、只需在下面回复即可。 谢谢!