This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00909:高速电机驱动器

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00909, BOOSTXL-3PHGANINV, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/917648/tida-00909-high-speed-motor-drive

器件型号:TIDA-00909
主题中讨论的其他器件: BOOSTXL-3PHGANINVC2000WARE

我正在研发一款新设计的 Turbomachine 电机、该电机需要此产品生成的高频 PWM、但所描述的所有应用都是相对较低速的电机/伺服电机。  电机的三相正弦输出的最大频率是多少?

我正在考虑将 C2000 Launchpad 和 TIDA-00909用作原型驱动程序、但在订购之前请务必确保正确无误。

谢谢、

Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    感谢您关注 C2000 MCU 和 TIDA-00909 48V 三相 GaN 逆变器。  

    我无法指定/保证最大相电流频率超过我们使用高速无人机电机测试和验证的1000Hz (TIDA-00909设计指南中的图66)。 在1000Hz 时、您可以看到非常平滑的低失真正弦电流。 硬件可能会高于1000Hz、但我们没有进行测试。  原因是我们在死区时间仅为12.5ns 的情况下运行 GaN 半桥、因此相电压的死区时间失真非常低、我们获得了具有最小非线性电压失真的非常线性的功率级。 此外、我们还可以利用 C2000快速电流环路、与对当前 PWM 中心沿进行采样的传统方法相比、该环路由于瞬时 PWM 更新而额外增加了电流控制器带宽。    

    因此、我相信我们能够通过在50kHz PID 回路周期时间的 C2000上运行电流控制器来获得所需的闭环带宽、从而实现至少5kHz 至10kHz 的相电流频率。  我这么说是因为我们在 Si-FET 高达2.3kHz 相电流频率下运行 IPM 电机、死区时间为50ns、PWM 为32kHz。 TIDA-00909在这两个参数方面都明显更好。 当然、我无法保证估算的频率。

    如果您有兴趣订购:可在此处订购与添加过流保护的 TIDA-00909几乎相同的硬件: https://www.ti.com/tool/BOOSTXL-3PHGANINV、这称为具有基于分流器的直列式电机相电流感应评估模块的48V 三相逆变器、器件型号为 BOOSTXL-3PHGANINV。

    此 BOOSTXL-3PHGANINV EVM 还由 适用于 C2000TmMCU 的最新电机控制软件开发套件(SDK)提供支持: https://www.ti.com/tool/C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK

    安装后、您可以在此处找到示例项目: C:\TI\C2000\C2000Ware_MotorControl_SDK_3_00_00\solutions\boostxl_3phganinv

    软件示例使用 TMS320F28004x 和 TMS320F2837x。 我们为每个平台都提供了 LaunchPad。

    此致、
    Martin Staebler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您快速而全面的回答!

    这也是我计划使用的硬件、  

    此致、

    Tom