This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP20182:增加电流输出

Guru**** 2897140 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP20182

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/917607/pmp20182-increase-current-output

器件型号:PMP20182

您好!  

在 PMP20182上、需要更改哪些器件才能在相同的输入电压范围和相同的输出电压(12V)下将电流输出从55mA 增加到200mA? 对于200mA 输出电流、这些组件的值是多少?

我们需要在-40C 至70C 的温度范围内运行;因此、从热像图中可以看到 Q2、L1、R3和 R4需要额外考虑热量。 是否还有其他需要考虑热量的组件? 我已经计划采用新布局来为散热器留出更多空间(可能 PCB 上的这些组件周围会有额外的铜)、但 R3和 R4的额定功率应该是多少?

谢谢、

Bill Allen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    您将输出功率4倍于原始设计。 因此、我建议您需要重新计算每个功率级组件。

    一个很好的起点是使用功率级设计器来帮助获得正确的值。

    对于使用 R3、R4、Q1的电路、这将创建一个线性稳压器、用于为 U1提供偏置电源。 因此该部分电路无需更改。

    温度要求很宽、因此我认为 Q2、L1、D5、R12都需要考虑。

    希望这对您有所帮助。

    谢谢、

    Robert