This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01605:短路检测和两级关断电路

Guru**** 2867080 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC21520, TIDA-01605, UCC21750, ISO5852S, ISO5452

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/916906/tida-01605-short-circuit-detection-and-two-level-turn-off-circuitry

器件型号:TIDA-01605
主题中讨论的其他器件:UCC21520UCC21750ISO5852SISO5452

尊敬的 TI 专家:

我计划用 SIC MOSFET 替换我的 MOSFET。 我见 过 TI 的 TIDA-01605参考设计。 目前、我使用的是 UCC21520隔离式双通道驱动器。

我的问题是、当我驱动 MOSFET 时、没有额外的保护级。 但 在 TIDA-01605中、存在短路检测电路和两级关断电路。

拆除这些电路有什么风险? 在没有这些保护电路的情况下、我能否简单地驱动+15V 和-5V 的 SIC MOSFET?

此致

Aneesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ameesh、

    是的。 由于 SiC 在高 dv/dt 和 di/dt 下更快、因此您可能需要使用较大的外部 Rg 来降低它们的速度、或在 MOSFET 的输出到栅极之间插入铁氧体磁珠。

    Wei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wei:

    感谢您的回复。

    因此、我们可以在没有保护电路的情况下使用栅极电阻器来驱动 SIC MOSFET。 如果我不使用保护电路、我需要使用栅极电阻器降低开关速度?

    但我有一个问题、

    如果我使用更高的栅极电阻器驱动 SIC MOSFET 实际上失去了 SIC 的快速导通和关断特性、对吧? 因此、我的开关损耗将相对较高、对吧?

    如果我错了、请更正我

    此致

    Aneesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aneesh、

    尽管它取决于功率级别、但米勒钳位、过流检测、负关断偏置等保护特性对于 SiC 而言非常重要。

    松开或降低我提到的功能要求的一种方法是、正如您刚才所说的、将栅极电阻器推高以降低开关速度。 但这无法解决所有问题

    正如您所说、SiC 的开关速度非常快、在设计中利用这一特性来提高效率非常重要。 如果不对 SiC 使用任何保护功能、它可以限制设计并消除 SiC 为系统提供的优势。

    如果可以、我建议查看我们的一位同事提交的一份出色的报告、该报告链接如下、该报告按主题逐一介绍、并说明保护功能对 SiC 的重要性以及这些功能可防止的后果。

    希望这能解答您的问题、如果有、请通过按下绿色按钮告知我。 如果您有其他问题、请告知我们。

    最好

    Dimitri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Dimitri、

    感谢您的回复。

    我阅读了您建议的应用手册、并理解了该概念。 我还有两个问题

    同一栅极驱动器电路 TIDA-01605也可用于 GaN? 或驱动 GaN 所需的电路变化?

    2.您能不能建议使用一个碳化硅驱动器来驱动具有 DESAT 检测和保护电路的高侧和低侧驱动器 ROM TI?

    此致

    Aneesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aneesh、

    [引用 user="Aneesh TS"]1. 相同的栅极驱动器电路 TIDA-01605 也可用于 GaN? 或驱动 GaN 所需的电路中的任何变化?[/quot]

    TIDA-01605不能用于驱动 GaN。

    有多种类型的 GaN -什么类型的 GaN 器件、即使您有器件型号、您也计划驾驶哪种类型的 GaN 器件?

    [引用 user="Aneesh TS"]2. 您能否建议使用一个碳化硅驱动器来驱动具有 DESAT 检测和保护电路的高侧和低侧驱动器 ROM TI?[/quot]

    目前、我们没有具有集成过流/ DESAT 检测功能的双通道驱动器。

    虽然这些特性/可/可由外部电路实现、但这种特性无法实现使用双通道驱动器的目的。 这样做实际上比使用单通道驱动器增加了更多的成本、PCB 面积和开发时间、并且集成了这些功能、并且在使用双通道驱动器时存在其他限制。

    相反、当您需要 DESAT 和其他保护功能(例如软关断、米勒钳位等)时、我建议使用2个单通道驱动器来驱动高低侧 我们有许多资源可帮助您使用这些产品进行设计、当然、我们将始终能够在 E2E 上提供支持。

    我建议查看 UCC21750 ISO5852S (或 ISO5452)、它们应能满足您的需求。 它们都具有 STO、DESAT、米勒钳位特性。

    下面按功能集提供系列的基本比较。 简而言之、UCC217xx 具有 ISO5x5x 所不具备的保护特性、无需外部电流缓冲器电路即可支持更高的驱动电流。

    UCC217xx

    • +/- 10A 驱动强度
    • 隔离式模拟感应(APWM)
    • DESAT 或 OC 检测(OC 也可用作 DESAT、非常灵活)
    • 软关断(具有软关断功能的2LTO 也是一个选项)
    • 集成米勒钳位(外部米勒钳位控制引脚也可选)

    ISO5x5x:

    • 单路或双路输出
    • +2.5/-5A 驱动强度
    • 集成米勒钳位
    • STO 仅适用于双通道器件(ISO5852S 和 ISO5452)

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    最好

    Dimitri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dimitri、

    感谢您的宝贵意见。这解决了我的问题。

    此致

    Aneesh