This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00527:总线 VCC 的最大电压

Guru**** 2758155 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00527, THVD8000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/917247/tida-00527-maximum-voltage-of-bus-vcc

器件型号:TIDA-00527
主题中讨论的其他器件: THVD8000

你好

TIDA-00527上总线 VCC 的最大电压是多少?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Louis、

    昨天有一个类似的主题、因此您可以在此处参考答案:

    https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/t/916745

    请注意、这是指 THVD8000器件、但同样的问题也适用于 TIDA-00527。  不过、实际上、我强烈建议通过 TIDA-00527评估用于电力线通信应用的 THVD8000。  当数据的频率较高且具有直流平衡时(即平均在"高"和"低"状态下具有相等的时间)、RS-485信号的交流耦合效果最佳。  使用 TIDA-00527、这可以在收发器外部进行处理、例如通过提高波特率并在 MCU 中实现编码。  但是、使用内置调制和解调功能的 THVD8000更简单。  这样、它可以直接连接到现有的 MCU/UART 端口、而不会对数据模式或波特率施加特殊限制。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、
    最大