This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP5141:PMP5141电流互感器

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC25600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/916003/pmp5141-pmp5141-current-transformer

器件型号:PMP5141

您好!

我只想了解一下、为什么您更喜欢 PMP5141中高侧的电流互感器? 变压器指示符代码为 T1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    PMP5141的拓扑是谐振 LLC 半桥、此处由 UCC25600控制;
    T1是功率级的主变压器、T2是用于 HS/LS 栅极控制的脉冲变压器。

    如果您对波形感兴趣、请访问我们的 TI 功率级设计器主页;
    您也可以下载支持 LLC 半桥的实际版本4。
    因此、您可以计算和研究功率级波形。
    Power Stage Designer 需要在您的机器上使用 Java。

    此致、Bernd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道 T2是脉冲变压器。 但是、该应用程序是否有任何文档、您能否与我分享? 它可以使用分流电阻器进行低侧感应、但高侧感应的优势是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    T2不是电流感应变压器、用于半桥 FET 的 HS 和 LS 栅极驱动。
    对于电流感应、请查看连接变压器 T3引脚4 与谐振电容 C29的连接。
    该电压是过流信息。

    希望这对我们有所帮助、致以最诚挚的问候、Bernd