This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TAS6422Q1EVM:TAS6422Q1的布局设计文件

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS6422-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/915917/webench-tools-tas6422q1evm-layout-design-file-for-tas6422q1

器件型号:TAS6422Q1EVM
主题中讨论的其他器件:TAS6422-Q1

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

查找 TAS6422-Q1的 Allegro 布局设计文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们只能提供 Altium Designer 布局文件。 如果您需要、请与我联系、我将与您面对面分享文件。 谢谢!

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、您好!

    请将 Altium Designer 布局文件发送给我、同时让我知道如何作为朋友进行连接。

    请尝试获取 Allegro 设计布局文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我请求与你建立友谊。 请查看您的 E2E 收件箱。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、现在我们是朋友。