This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS62808:导出至 TINA-TI 选项在其中一个设计中不可用!

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62808, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/911753/webench-tools-tps62808-export-to-tina-ti-option-not-available-in-one-of-the-designs

器件型号:TPS62808
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好!

我在 WEBENCH 电源设计器上对 TPS62808上的降压转换器设计进行了优化、但只能注意到设计无法导出到 TINA-TI!

虽然可在 TPS62808产品页面上找到用于导入到 TINA-TI 的 SPICE 模型。

如果有人能帮助我理解背后的原因、那将是值得称道的!

此致、

Abbas Mehdi。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Abbas,

    我们将在6月中旬之前在 TI.com 上为 TPS62808启用 TINA-export 选项。 启用后、我们将通知您。  

    谢谢、此致、
    Praveen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、Praveen。

    非常感谢您的快速响应。

    这是我在 ERC 期间收到的两个警告。

    TPS62808模型内部似乎存在一些未连接的路径。

    要求 TI 团队对此进行研究。

    此致、

    Abbas Mehdi。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Abbas,

    我们正在处理此修复程序。 TINA 导出选项将于6月中旬在 TI.com 上提供。 我们将继续为您提供最新信息。

    谢谢、此致、
    Praveen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、Praveen。

    期待很快解决这个问题。

    此致、

    Abbas Mehdi。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Abbas ,

    TI.com 上启用了 TINA Export 选项。

    谢谢、此致、
    Praveen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 TI 技术团队的努力。

    此致、

    Abbas Mehdi。