This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/UCD9090A:电源融合设计 GUI - 7.0 -需要密码才能导出闪存脚本

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD9090A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/916089/webench-tools-ucd9090a-power-fusion-design-gui---7-0---need-password-to-enable-export-of-flash-script

器件型号:UCD9090A

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我使用的是 UCD9090A。 我已经使用我创建的.tifsp 文件对该器件进行了编程。 我已准备好使用第三方工具将其投入生产。  

为此、我需要将文件导出为 Intel hex 文件。   

我需要“启用/禁用“受保护功能:需要密码才能显示受保护功能”

但我不知道密码是什么? 我的项目受到了控制。

"S-Record 和 Intel Hex 文件可供 EEPROM/JTAG 编程器和 Fusion GUI 使用。 Tektronix 格式仅供 Fusion GUI"

请帮助我导出我的文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Donovan、  

    现在是周末。 我们的工程师将在下星期一回复您。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    导出数据闪存不需要任何密码。 您能否更好地推测您在哪里看到此请求?

    您可以观看此培训视频、了解如何导入和导出数据闪存十六进制文件。

    BTW、我们有最新的 GUI 7.3.1。 您可以从 www.ti.com 下载。

      

    此致

    Yihe