This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS54326:输出电压容差问题

Guru**** 2916830 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54326

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/914740/webench-tools-tps54326-vout-tolerance-question

器件型号:TPS54326

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我正在使用 WEBENCH 工具设计电源解决方案、请为我解释 WEBENCH 的 Vout 容差、以便我知道它是否满足我对纹波和噪声的需求、 我想知道输出电压容差是否包含直流电压精度和交流纹波含量。

我已经尝试使用此工具的 TPS54326、获得了2.61%的输出电压容差值、我的芯片组的规格是1%的直流电压精度、2%的交流纹波含量、这对于芯片组来说是可以的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven、

    堆叠所有容差有点棘手。  但从25 C 时的内部基准容差开始、为+/- 1%、整个温度范围内的容差约为+/- 1.8%。  因此、如果您需要在整个温度范围内实现优于1%的精度、您可能需要查看其他地方。  哪种芯片组要求1%的精度?  极少的稳压器在基准电压上具有优于1%的容差、因此需要考虑线路、负载和外部组件容差。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、John

    它是 Broadcom 的芯片组及其操作条件规范、如下所示。

    我感到困惑的是、它只是需要满足 ±3%规格的电压容差吗? 还是我们必须将电压容差与直流精度和交流纹波分开? 但是、在测量功率噪声时、我们如何单独检查直流精度和交流纹波? 请提供建议并谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven、

    对于直流精度、您几乎必须从规格开始、然后为您的电压反馈分压器添加容差。  对于交流纹波、这通常是测量值。  您也可以计算它、但您会发现在现实生活中、PCB 和组件寄生效应会将可实现的最小输出纹波限制在7mV 至10mV 左右、而输出上没有次级滤波器。

    我看到需要多个电压轨。  您是否考虑使用多通道 PMIC?  它们专门设计用于为这些类型的应用供电。   这是我首先查看的位置。