This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如何测量电流传感器电路的带宽

Guru**** 2914310 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1306M25

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/912022/how-to-measure-bandwidth-for-current-sensor-circuit

主题中讨论的其他器件:AMC1306M25

大家好、TI 工程师、

我有一个基于分流器的电流传感器、其中包括 ISL28633和 AMC1306M25。

我想测量该电流传感器的带宽。

我知道、如果我放置一个频率不同的正弦波、我就能弄清楚。

但是、正如您所知、这太耗时了。

您对此有什么好的想法吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mingi 您好!

    AMC1306是一款调制器、具有数字位流输出、 ISL28633可以在哪里找到它?  它是否用作输入调节电路?  AMC1306的带宽将取决于您选择的 OSR 以及您为调制器 CLKIN 使用的时钟频率。  您能提供更多详细信息吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于我们尚未收到反馈、请查看此 应用手册。  表2给出了基于各种 OSR 的 AMC1306位流输出之后 SINC3滤波器的带宽。