This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 在哪里可以下载74hc244和74hc240的 LT SPICE 库?

Guru**** 2782635 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74HC240, SN74HC244, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/914269/where-can-i-download-lt-spice-library-of-74hc244-and-74hc240

主题中讨论的其他器件:SN74HC240SN74HC244TINA-TI

在哪裡可以下載74hc244和74hc240的LT SPICE 库?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    SN74HC240和 SN74HC244的设计和开发选项卡下提供了行为 SPICE 模型供下载。

    谢谢!

    乍得克罗斯比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否提供下载路径

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是链接:

    谢谢!

    乍得克罗斯比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您提供的信息似乎与我们的需求不同。 我需要 LT SPICE 数据

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们不支持创建用于 LT Spice 的模型、我们的模型是为在 TINA-TI 和 PSpice 中使用而创建的。 但是、上述模型应在 LTSpice 中工作。

    谢谢!

    乍得克罗斯比