This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01615:能否配置 SPI 和 DMA 以写入位拆裂、从而避免将所有 CPU 仅用于显示?

Guru**** 2756835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/914721/tida-01615-can-i-configure-the-spi-plus-dma-to-write-the-bit-banging-avoiding-to-use-all-the-cpu-only-for-the-display

器件型号:TIDA-01615

我是否可以配置 SPI 和 DMA 来写入位拆裂、从而避免将所有 CPU 仅用于显示?

通过这种方式、我不仅可以将系统用于显示、还可以用于其他活动!

对于 DMA、我不必使用 CPU。

我可以这样使用 SPI 主模式并将其与 DMA 配合使用吗?

此致、Alberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alberto、

    器件无法识别数据来自何处。 您需要确保所有信号都符合数据表中的时间要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、但我需要了解 MCU 端。


    有人能够或举例说明如何使用 DMA 配置 SPI 来实现这种通信?

    演示板的示例使 MCU 始终处于繁忙状态、无法执行其他操作...

    谢谢、

    Alberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alberto、

    抱歉、我们没有 带 DMA 的 SPI 示例。