This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM73606:纹波计算

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/911523/webench-tools-lm73606-ripple-calculation

器件型号:LM73606

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好、香榭丽舍

请帮助我回答客户的以下问题:

输入电压最小值为19V、输出电压最小值为16V @ FRQ 400kHz?

1)
如果我们在配置选项下更改了"Max Vout Ripple"、则在使用 cs 的设计中以及在 Operating Values​​Categorie/Systeminformation 列表中、Vout Ripple 没有任何变化。

2)
如果我们将"max Peak to Peak Inductor Ripple"下的值以%表示、则设计中的 L 值不会更改、也不会更改 Operating Values​​Categorie / inductor 中的值

3)
如果我们将"偏置运行模式"从例如 VOUT 更改为 GND、
运行值​​类别/IC 中的 IC 功率耗散和结点不变。

设计人员中是否仍然存在这些错误、或者我们是否存在用户错误?

在这些更改在设计或类别列表中没有反应之后、我想问相位裕度值是否正确
正确计算。

非常感谢您的参与。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、

    检查后、这似乎是一个错误、我们正在努力修复它。 我会随时向您发布会议记录。

    此致、

    Vishwanath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、

    问题已解决。 更改将在下一个版本中移至 TI.com。我将随时向您发布。

    此致、

    Vishwanath