This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/THVD8000EVM:THVD 8000

Guru**** 2826195 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD8000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/914078/webench-tools-thvd8000evm-thvd-8000

器件型号:THVD8000EVM
主题中讨论的其他器件:THVD8000

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

尊敬的先生:

 THVD8000 RS-485收发 器具有用于电力线通信的 OOK 调制功能、可将数据调制到现有电力线上。 我有 EVM 板可与我的应用程序一起测试其功能。我的问题如下:

我们可以为直流总线提供的最大输入是多少。

我们可以使用此菊花链连接连接连接250个节点、但对于此数量的节点、直流总线的长度应为多少。 因为随着距离的增加、直流总线中会发生压降。测试了该电压降的距离。

3、THVD 8000只能用于电路板的节点侧。 如 SN65hvd IC、将按照 OOK 调制工作。 那么、我们是否需要外部主板类型、它将进一步推导 THVD8000 (作为节点)。

这意味着主器件 THVD8000将从主器件获取数据、然后从器件 THVd8000将根据主器件接收的数据工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您对该产品的关注。  我们将在接下来的1-2天内就这些问题与您联系。

    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您关注 THVD8000。

    在 EVM 上、电容器的额定电压为100V、电感器的额定电流为1.9A。 理论上、该电路板可在任何高达100V 的直流电压下工作、并且具有足够大的负载(>54Ohm)。 因为距离增加导致的压降取决于电缆电阻和 负载电流。 我们 已经测试 过通过500米 AWG 22电缆传输24V 500mA 电流。 但是、接收器侧直流/直流在12V 电压下工作。

    THVD8000 与 MCU 的连接方式与 RS-485收发器相同。 任何节点都可以通过 MODE 引脚配置为主节点或从节点。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生

    感谢您的意见。 根据电容器电压、该 EVM 可高达100V。TI 提供的数据表中的直流电源总线是什么意思。这是标称电压吗?

    它显示了+-18V

    2.主从模式。 主模式进一步向从器件提供命令以执行功能。  或两者都独立工作。

    主器件可以控制多少个从器件。?

    主器件和从器件有何不同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    18V 是引脚的器件故障电压。 该器件由电容器屏蔽总线电压。 因此、器件引脚通常不会看到总线电压。

    与任何 RS-485网络一样、 主从模式 可 由 MCU 的 GPIO 控制。 在硬件中、每个节点都可以任意配置。 一个主器件可以向总线上的所有其他节点发送数据。 系统依靠软件来正确配置节点之间的通信。 有关双板配置、请参阅 EVM 用户指南。

    此致、

    Hao