This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS65265:WEBENCH 工具/TPS65265

Guru**** 1959255 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65265
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/912808/webench-tools-tps65265-webench-tool-tps65265

器件型号:TPS65265

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我知道当前的 TI WEBENCH 工具现在不支持像 TPS65265这样的 PMU 器件。

我们还有其他方法可以使用 WEBENCH 工具来帮助我们使用 TPS65265进行设计吗?  我们能否 为 TPS65265选择一个最合适/闭合 IC 结构的 TI 电源 IC、然后使用 WEBENCH 工具 分别设计/仿真 TPS65265器件的每个降压稳压 器、以用作设计参考? 还是其他建议?

谢谢!

QH     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    黄强、您好!

    是的、当前 WEBENCH 工具不支持 TPS65265。 我不确定哪种器件最接近 TPS65265、您可以使用这些器件来仿真 TPS65265中的每个通道。 我将把这篇文章移至合适的产品支持论坛、以便您可以获得有关最近器件、备选器件和 任何特定设计帮助的建议。

    此致、

    Srikanth Pam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、QH

    作为最佳实践、TI 建议根据 TI 参考设计(EVM 板)开始您的设计、请参阅以下链接。  

    https://www.ti.com/product/TPS65265#design-development

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Pam、

    非常感谢您的帮助和快速回复!

    强  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、赵、

    非常感谢您的快速回复和 EVM 信息! 如果 TPS65265-EVM 可用作设计参考、这将非常有用。

x 出现错误。请重试或与管理员联系。