Other Parts Discussed in Thread: CSD18504Q5A, CSD18537NQ5A, TPS40170
主题中讨论的其他器件:CSD18504Q5A、 CSD18537NQ5A、
工具/软件:WEBENCH设计工具
早上好、
我们设计了一个利用 TPS40170的系统。 我们使用 WEBENCH 设计系统、将电压设置为大约6V、电流限制为6A、输入范围为6.9V 至25V。 该设计最初是在2016年创建的。 在室温下、电路按预期工作、但随着温度降至-20°C、电路开始失效。 我们通常将输入电压设置为12V、但我注意到、随着系统变得更冷并发生故障、如果我增大输入电压、系统将再次开始工作。 所有组件的额定温度均为-40C。 我看到的故障显示输出电压尖峰、然后在达到6V 之前快速下降(通常低于3V、然后在大约5ms 后似乎重复。 我们试图调整电流限制以查看这是否解决了问题、但由于 MOSFET 不再作为替代器 件(CSD18504Q5A 和 CSD18537NQ5A)提供、我们无法重新创建我们在 WEBENCH 中的设计。 我尝试使用数据表中用于计算 R_ILIM 的公式、但无法重新创建 WEBENCH 提供的计算值。 如果能对这些问题系列提供任何帮助,我们将不胜感激。
谢谢、
Brian