This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS566235:电感器的设计组件选择-短路

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/912379/webench-tools-tps566235-design-component-selection-for-inductor---short-circuit

器件型号:TPS566235

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

请使用 webench 设计14V 输入电压、0.8A 时5V 输出电压

webench 的当前版本选择额定电流为~ 6A 的2.2uH 电感器

据报告、当 Webench 对设计施加短路时、器件会发生故障。

观察电感器、电流纹波非常高(负载电流>300%)

请查看电感器选择、以确保为此工作情况选择了合适的电感器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    我已通过邮件发送详细信息。

    请关闭此帖子并通过邮件进行讨论。

    谢谢、此致、

    阿图尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否共享 Webench 设置链接? 我没有发现任何问题。

    裕昌