This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/DRV425:仿真、硬件与放大器;系统设计工具论坛

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV425

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/910318/webench-tools-drv425-simulation-hardware-system-design-tools-forum

器件型号:DRV425

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

Javier 

我们正在开发 DRV425解决方案、以测量来自磁场的电流。

如前所述、您能不能帮助我了解 DRV425的实际+-2mT 意味着什么。它是否有任何距离参数来保持一定距离的周长以测量磁场。 因为根据距离、我们需要找到分流电阻的确切值。

2. DRV425提供与感测到的磁场成比例的模拟信号。 该值如何与电流或电压直接相关? 我们需要找到失真电机的谐波。 这应该基于磁场或电流和电压的模拟值。

我们需要在交流电机上执行实验、因此需要检查电机本身的磁场、或者我们可以将电机的一个相位置于闭环机械设置中(使 drv425上下颠倒并覆盖电机的相位)

使用 FEMM 软件、我们可以仿真结果、但电机类型因供应商而异、因此其机械定位会在杂散磁场中产生误差。 按照我的介绍、最好的方法是观察主电机上的机械定位输出。

我们如何观察电机绕组的外部区域(我们将放置 DRV425的外部机械外壳)可以获得多少磁场。? 我们还应该在一开始就意识到这一点,我们如何寻找它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Divyyshu  

    1. 2mT = 2毫特斯拉这是磁场测量单元。 DRV425仅测量数据表中所示轴的磁场。 电流将产生磁场、如我转发给您的文档中所述。 因此、您将根据电流和与该电流的距离来测量磁场。 导体的形状也很重要、如该文档中所示、导体中放置了一个孔、用于在不使 DRV425饱和的情况下测量更大的电流、该值大约为2mT。

    2.如果您要测量电流、则需要确保您具有距离。 对于圆形导体、您可以使用文档中描述的计算。 然后、为了转换该电流、您可以使用 DRV425系统参数计算器、在给定所选 Rshunt 的情况下获取 DRV425的电压。

    工具:

    DRV425汇流条应用磁场计算  器 Excel 工具、可让您根据汇流条的尺寸、DRV425的方向以及孔尺寸和孔形状查看 DRV425所见的磁场。

    DRV425系统参数计算 器:DRV425的参数工具。  这适用于单个 DRV425、一般情况下不专门用于汇流条。

    DRV425汇流条 FEMM 脚本: 用于生成具有插槽的汇流条的2D 模型的脚本。  下载此文件后、您将能够查看 PDF 中随附的说明并运行脚本(.lua 文件)

    如果您像我发送的前一篇 IEEE 论文中提到的那样测量电机谐波、这将会有所不同、因为您在这里更关心来自系统泄漏磁通的谐波、而不是电流测量。 如果您测量电流的谐波、这可能很困难、因为基波可能比谐波高得多。

    请详细说明您尝试测量的内容。 我不理解。

    4.我不确定你的最终目标是什么。 您是否正在尝试测量电流或获取电机的运行状况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    我们正在寻找电机诊断、在此过程中、我们正在研究振动和特征分析的2个选项。

    签名分析

    我们所面临的问题是测量我们需要无线系统在封闭电机上保持一定距离的电流、这样有助于我们获得有关电机运行状况的数据。

    现在、我将使用 DRV425来测量通过磁场的电流、在为正常电机获取某个点后、将针对故障电机捕获相同的数据、并找到确定电机故障级的谐波。

    但是、使用此传感器时、我没有得到太多有用的数据、因为我将如何确定电机的峰值电流是否为2安、其消耗是否超过2安、我需要生成可使用有线连接完成的警报、但无线连接也在尝试。

    3.对电流进行电机诊断的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Divyyshu、

    测量电流与测量电机运行状况之间的关系可视为两个不同的问题。  

    电机运行状况是查看泄漏磁通。  您可能需要增加 Rshunt 来测量较低的磁场、因为电机会屏蔽大部分磁场。  在这里、您将查看并比较谐波与基频。  IEEE 白皮书对此进行了更详细的介绍。   https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?arnumber=7590101

    测量电流更重要的是传感器相对于电流源的位置。  这与传感器相对于电流源的位置更相关。  在这里、您可以使器件饱和、但看不到您所需的内容、因为初级电流基频可能会主导您的信号、并且您可能无法清楚地看到 谐波

    对于电机运行状况、我会更详细地查看泄漏磁通、而不是实际电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    测量电流更多地是传感器相对于电流源的位置。 它实际上意味着传感器的位置? 请告诉我们

    DRV 425是否适合传感器随磁通泄漏而移动。?  

    谐波方法很适合随电机运行状况变化、或者您可以提出更好的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     数据表中描述了 DRV425内部的传感器位置。  灵敏度轴也是如此。  您将其相对于电流源放置的位置将决定您要感应的磁场。

    2.我不明白。  DRV425将感应灵敏度轴中存在的磁场。  当观察漏电时、轴不那么重要、因为您测量的是相对于基频的所有值。  电机周围会出现泄漏电流较高的点、并且方向会产生更大的磁场。

    3.从我看到的情况来看,我相信,在撰写本文时,可以通过这种方式观察到电机的运行状况。  这可以简单且易于实施。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    现在、我要将 DRV425传感器放置在系统中、其中泄漏的可能性更大、并检查其周围的翻转情况。

    下面的数据是如何有用的。 我会得到一个接近于0.12v 的值、即0.1 mT。 它会有什么意义?

    或者、我们需要找到正常电机的数据(花费数周的时间)、然后将故障电机与正常电机进行比较、以找到谐波差。  图1.

    3由于数据表中没有给出很多解释、"或"和"错误"如何有用。

    图1.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Divyyshu、

    请附上另一种方法的照片、因为我看不到。

    1. 如果信号不够强,则可能需要增加 Rshunt。  请注意、DRV425不会饱和将会看到的所有磁场。

    2. IEEE 论文是我在这个主题上所掌握的最好的信息。  很抱歉、我看不到您提供的信息。

    3.如果您增大 Rshunt 值并使差分放大器的输入高于|Vref/4|、这将导致或警报、请注意 VS 也是其中的一个因素。  或警报是差分放大器饱和时的情况。  错误标志是指磁通门饱和得太多、磁通门传感器的内部激励无法补偿外部磁场、这意味着磁场太强、无法确定磁场、输出无效。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    随附图片。 我指的是 IEEE 白皮书。  

    1.同意增加 rshunt 值。 但是、如图所示、ICOMP 是指表中的内容。它是与输入电流成正比的补偿线圈。 该表对数据徒劳无益有多大用处。 因为在实际中、电机的总电流大约为2安或更高。如何将其与该表相关联。

    2、或和 Error 引脚应保持轮询状态、以便从传感器读取输入。 饱和时的电流

    这种情况出现时。 发生故障时的电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迪维扬州

    DRV425只有在测量范围饱和时才会发出 OR 和 ERROR 引脚通知。  或在差分放大器饱和时使用、这取决于所使用的场和 Rshunt。  错误标志是指输出高于1.6mT 时、无法正常补偿磁场。  这是磁通门饱和以至于无法使用且输出电压无效的地方。

    这些引脚不能用于监控电机运行状况、因为这仅在测量的磁场为高电平时。  要使用电机运行状况、您需要处理来自磁场的信息并计算电机的基波频率和谐波频率。  位置和 Rshunt 值将根据电机和输出泄漏磁通进行调整。  如果您看到或错误标志、则表示您的数据无效、您需要调整传感器的位置或 Rshunt 的值。

    如果您尝试使用 DRV425测量电机的电流、请查看 汇流条工作原理。 这将说明如何使用 DRV425来测量电流。  如果您尝试仅查看电机运行状况、我不建议使用此方法。