This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP11254:R18和 C16的角色

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP11254

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/912273/pmp11254-the-role-of-r18-and-c16

器件型号:PMP11254

各位专家、您好!

我对 PMP11254的原理图有疑问。
您能告诉我 R18和 C16的角色吗?

我的客户提到此设计、并想知道 R18和 C16的用途。

如果你能给我评论,我将不胜感激。

谢谢、此致、
Ryo Akashi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是一个缓冲器、可降低关断时 D10上的峰值电压和振铃。  D10关断前流经的电流会在变压器的漏电感中累积能量。  D10关断时、如果缓冲器不存在、能量会与杂散电路电容(二极管、变压器、PCB)谐振。  由于此 LC 电路的杂散电阻很小、因此电压可能会非常高、可能会超过 D10的额定值。  振铃也会导致 EMI 问题。  C16的大小应大于杂散电容、以便将能量导入 R18。  选择的 R18值应接近临界阻尼电阻 SQRT (L/C)、其中 L 是杂散电感、C 是杂散电容加缓冲电容。  通常需要在实际电路板上进行测量以获得正确的值。

    我的一位同事撰写了一篇关于计算缓冲电路值的文章。  我随函附上了该函、供您参考。

    https://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/archive/2016/05/05/calculate-an-r-c-snubber-in-seven-steps?keyMatch=SNUBBER%20JOHN%20BETTEN&tisearch=Search-EN-everything

    谢谢、

    David