This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01526:抗混叠滤波器问题

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS122U04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/911215/tida-01526-anti-aliasing-filter-question

器件型号:TIDA-01526
主题中讨论的其他器件:ADS122U04

对于抗混叠滤波器截止频率的选择、我感到非常困惑。 我看到有100欧姆串联电阻器和4.7nF CM 电容器。 这将创建截止频率为338.6kHz 的 CM 滤波器。 我认为这太高了。 在正常模式下、ADC 的调制频率为256kHz。 即使我们假设 ADC 以2KSPS 的最大采样率工作、338.6kHz 也远高于数据表中建议的采样率。 此处提到抗混叠滤波器应设置为采样率或更高10倍。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikos、

    对于选择 RC 滤波器组件、以下是一些一般性建议:

    选择在最大预期过压时将输入电流限制为10mA 的最小可能 R 值。 当然、您需要一些裕度。 如果您希望在高达40V 的电压下提供保护、则可以使用4.7kOhm 或更大的串联电阻器。 如果过压保护不重要、则应从1kOhm 或470Ohm 开始。 请记住、滤波电阻越大、由于 ADC 的输入泄漏电流、引入的偏移误差就越大。

    选择一个差分电容值来获得一个比调制器频率至少低1倍十倍频的转角频率(对于 ADS122U04、Fmod = 256kHz、正如您所注意到的那样)、这样、RC 滤波器在调制器频率上的衰减至少为20dB。 RC 滤波器的转角频率越低、更改多路复用器通道时、您可能需要等待输入信号稳定的时间就越长。 快速通道扫描的方法通常应使用更高的转角频率。

    CM 滤波器的截止频率通常设置为差分滤波器截止频率的10倍。 因此、如果您设置 fc (DIFF)= FMod/10 = 25.6kHz、则 fc (CM)= fc (DIFF)*10 = 256kHz

    我不知道为什么为相关参考设计选择这些特定值、但您可以在下面的 ADS122U04 EVM 图像中看到上述建议的示例。 请注意、黄色是输入滤波电阻器、红色圆圈表示差分电容器、蓝色圆圈表示 CM 电容器。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    感谢您花时间回答我的问题并提出建议。 我一定会遵循这些建议。

    此致、
    Nikos