This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM5140-Q1:PSpice 工具

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/910113/webench-tools-lm5140-q1-pspice-tool

器件型号:LM5140-Q1

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

由于我们获得的许多模型都是 pspice 模型、有人可以建议使用 PSpice 工具进行仿真。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请仅使用 PSpice 仿真器、它是基于 SPICE 的仿真器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请分享链接。

    因为 Orcad pspice 需要许可证。

    因此、如果您知道任何免费的仿真器、请共享要下载的链接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、我是指 Orcad PSpice。 您还可以尝试下一页中的 TI-Tina:

    http://www.ti.com/design-resources/design-tools-simulation/models-simulators/overview.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    供参考、PSpice 模型不能与 TINA TI 一起使用、我们应该具有.tsm 文件或未加密模型。

    如果原理图已发送、您能否验证设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、我们可以帮助检查原理图是否正常、但您仍需要在自己的系统中进行验证。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好!

    LM5140的 PFA 原理图、  

    请验证并在可能的情况下提供输出电压 Ripple.e2e.ti.com/.../LM5140.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的输入电压和目标工作条件是什么? 请使用下面的快速入门工具并输入您的信息。 对于 输出电压纹波、我仍然建议使用仿真器、因为它与实际输出电容有关。

    www.ti.com/.../LM5140ADESIGN-CALC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    其输入电压为12V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们在上一篇文章中提供了计算工具、旨在帮助设计和检查所有 LM5140组件。 如果您想验证工作性能、最好在仿真器或实际电路板中尝试。 谢谢。