This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01573:激光二极管位置

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01573, LMG1020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/910099/tida-01573-laser-diode-position

器件型号:TIDA-01573
主题中讨论的其他器件: LMG1020

大家好、

我对参考设计 TIDA-01573有疑问、激光二极管的安装位置在哪里?
我在所附的方框图中绘制了它。 正确吗?

此致、
Tom Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    感谢您的联系。

    这是一个激光二极管、未在 lmg1020EVM 的包装盒内组装。

    用户指南第4节介绍了操作。

    EVM 包含用于连接所选激光二极管的焊盘、以便使用 EVM 进行测试。 可以在 EVM 一侧找到焊盘、其中3个用于分离电源操作。

    请告诉我这是否有意义、或者您有任何其他问题。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    根据用户指南第4节、我在方框图中标记了激光二极管。
    正确吗?


    此致、
    Tom Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    感谢后续行动、这是正确的。 用户必须提供电阻器负载或激光二极管、以便在 lmg1020 EVM 上实现电源环路的完全运行。

    如果您对激光二极管有任何其他问题、请告诉我。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的支持。
    我没有其他问题。

    谢谢
    Tom