This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS54560:TPS54560BQDDARQ1

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/910673/webench-tools-tps54560-tps54560bqddarq1

器件型号:TPS54560

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

补偿电阻器和电容器的设计值似乎不匹配。 我要附上计算表、请告诉我。 附加我的计算 sheete2e.ti.com/.../TPS54560BQDDARQ1.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nidhi、

    请您与我们分享您的 Webench 设计吗? 我们将进一步研究这一点。

    此致

    Vishwanath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Vishwanath、

    这是设计链接

    webench.ti.com/.../SDP.cgi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nidhi、

    您共享的计算结果为 Fsw 266.125kHz、您共享的设计结果为 Fsw 355.43kHz。 这是两种不同的设计、我们不应在一对一的基础上进行比较。 为了对补偿组件进行此类比较、您应该确保 Fsw、L1和 Cout 在两种设计中是相同的。 希望这对您有所帮助。

    此致、

    Vishwanath