This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM27761:Lm27761

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: LM27761

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/910734/webench-tools-lm27761-lm27761

器件型号:LM27761

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

HII 专家、

我有一个有关 LM27761的问题。 我使用此 IC 生成-5V (VOUT)电压、从5.25 (VIN)电压生成150mA 电流、但我为此生成了 webench 设计。 它显示您的输入不正确、但根据数据表、我们可以从5.25生成-5V、150mA 电流。 请建议此稳压器完全符合我的设计要求、还是不符合我的设计要求?

此致

Vinay Lata

设计工程师