This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LMR14050:模拟热性能

Guru**** 2943030 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR14050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/910645/webench-tools-lmr14050-simulate-thermal-performance

器件型号:LMR14050

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我的客户面临 LMR14050的热问题。  在修复布局之前、他希望使用 WEBENCH 上的布局来仿真热性能。  他可以这么做吗?  请告诉我们。

谢谢、此致、
M.Hattori。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  San、

    目前没有在 webench 上进行热仿真的规定。

    热仿真功能是旧版基于 Adobe Flash 的 WEBENCH 工具的一部分。 由于对 Adobe Flash 技术和安全问题的支持已终止、TI 决定停止使用所有基于 Adobe Flash 的设计工具。  

    在开发新的 WEBENCH 工具作为替代产品时、我们必须优先考虑大多数已用/主要功能。 遗憾的是、由于使用量相对较低、我们不得不放弃对热仿真的支持。 我们的积压工作中有这一特点-但它没有优先考虑、我们也没有制定这一特点的积极计划。

    此致、

    Vishwanath

    在线设计工具