This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00663:MOSFET 以替代 U10

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD16404Q5A, TIDA-00663, CSD15571Q2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/910344/tida-00663-mosfet-to-replace-u10

器件型号:TIDA-00663
主题中讨论的其他器件:CSD16404Q5ACSD15571Q2

您好:

  对于 TIDA-00663、U10是 Osram SPL LL90_3、它具有集成的驱动级。 如果我尝试使用没有集成驱动级的 Osram SPL PL90_3、我应该选择哪个 MOSFET 与电路 TIDA-00663中的激光二极管一起工作? CSD16404Q5A 如何?  请帮助推荐一款 TI MOSFET。

谢谢