This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00637:验证试验信号状态

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TL082

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1166321/tida-00637-pilot-signal-states-to-verify

器件型号:TIDA-00637
主题中讨论的其他器件:TL082

尊敬的 TI:

我正在研究三相电动汽车充电站、因此我在这方面正在研究 TIDA00637设计指南我有以下疑问。

 我正在使用 Tiva 系列控制器 TM4C1231、我生成了 PWM 信号并将其提供给试验电路 OPAM TL082。 我成功生成了+12V、-12V 信号。

但是、我想验证 TIDA-00637中4.1.2中提到的 EV 的状态 

我该怎么做??

在注释中、它写了我们可以应用电阻负载、我的问题是

我是否可以简单地使用2.74kOhm 来检查其状态?